This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:更改 powerSUITE 参数、如截止频率。

Guru**** 2747095 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333660/tidm-hv-1ph-dcac-changing-powersuite-parameters-like-cutoff-freq

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARE

AM 无法 编辑 powerSUITE 值

1)截止频率(千赫)。 我已将 Rfltr 更改为100欧姆、C3852保持为0.22、但截止频率保持不变。

2。我在 MaxVbus 欠压感测和最大电流感测中有类似的问题(在这里、我改变了感测电阻值和 电流传感器标称输出电压)

我查看了其他参考设计、如 PFC 设计、它们正在很好地变化。 在哪里可以更改这些值、以便可以使用额定功率更高的定制设计?

检查以上图片中的袖扣频率是否不变。

AM 正在使用: CCS 12.6.0

C2000ware_DigitalPower_SDK_5_01_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、工程师、有人能帮助解决上述问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezra 您好

    我正在研究这个问题。 请等待1-2个工作日。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezra 您好

    可以 在文件 solution.js 中更改这些值。 若要打开此文件、您可能需要安装 Visual Studio。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢阿米尔

    让我试试这个建议。

    谢谢

    埃兹拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    在安装 Visual Studio 之前、我意识到我可以使用非 powersuite 参考设计。 这与您的建议类似。

    唯一的问题是,我必须自己做计算,以推导 Kp、ki 和其他参数 的数字实现 powerSUITE 如此简化。

    目前、我们可以将此问题视为已解决。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、祝您好运。

    阿米尔