请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
您好!
我正在使用 F280039C Launchpad。
我需要使用 FFT 将简单的正弦波转换为频域、而不使用 MATLAB。
由于我不熟悉 DSP 领域、因此需要相关指导来进行相关工作。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 F280039C Launchpad。
我需要使用 FFT 将简单的正弦波转换为频域、而不使用 MATLAB。
由于我不熟悉 DSP 领域、因此需要相关指导来进行相关工作。
谢谢!
你好,Shalini,
您可以在 C2000Ware 中使用 DSP FFT 库、该库位于 C2000Ware_5_01_00_00\libraries\dsp\FPU\c28内。
docs 文件夹包含用户指南、该指南介绍了要使用的函数及其功能。 SysConfig 还提供 UI 支持、用于 初始化 FFT 对象并将其配置为在程序代码中使用。 可以在 C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28003x\examples\dsp 中找到 SysConfig 示例。 这些示例展示了如何配置 FFT 以及如何在代码中调用它。
如果您在使用 FFT 库方面有任何问题、敬请告知。