This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338607/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

您好!

我正在使用 F280039C Launchpad。

我需要使用 FFT 将简单的正弦波转换为频域、而不使用 MATLAB。

由于我不熟悉 DSP 领域、因此需要相关指导来进行相关工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shalini,

    您可以在 C2000Ware 中使用 DSP FFT 库、该库位于 C2000Ware_5_01_00_00\libraries\dsp\FPU\c28内。

    docs 文件夹包含用户指南、该指南介绍了要使用的函数及其功能。  SysConfig 还提供 UI 支持、用于 初始化 FFT 对象并将其配置为在程序代码中使用。 可以在 C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28003x\examples\dsp 中找到 SysConfig 示例。 这些示例展示了如何配置 FFT 以及如何在代码中调用它。

    如果您在使用 FFT 库方面有任何问题、敬请告知。