主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C、 C2000WARE
我有一个适用于电力电子项目的 Simulink 模型、我想在 Simulink 中使用 SCI-TX 端口查看详细数据。 为此、我创建了2个代码、一个用于代码生成、另一个用于观察数据。 在 LAUNCHXL-F280025C 中、这两个代码都可以正常运行。 TX 和 RX 的默认引脚为 GPIO28和 GPIO29、当我想更改这些引脚时、使用 launchpad 上的硬件开关也不会产生任何问题、我也可以使用 GPIO16和 GPIO17引脚。 而且、使用 TMS320F280025CPNSR (此处理器用于我的项目卡)时、我无法使数据接口以任何方式正常工作。 在项目卡中、引脚被选为 GPIO16和 GPIO17。 总之、对于 Launchpad、我可以看到 SCi 引脚上的数据、但相同的代码不适用于控制卡(我将构建配置更改为 TI F28002x)。 我尝试了很多方法、尝试了 GPIO2和 GPIO3引脚、都无法正常工作。 我甚至试图将 OUTPUTXBAR7的值更改为 SCI-TX (6)、但这也不起作用。 即使是这个我读取 ADC 值并将其发送到串行引脚的简单代码也不会向我的 SCI-TX 引脚发送任何数据。 (代码本身可以工作、但我在模型中看不到任何数据。) 唯一的区别是我们使用的 FTDI 是 XDS100、但我看到在其他项目(例如49C)中使用此卡时没有任何问题。 引脚没有物理连接问题、因为我们使用万用表对它们进行了测试。 我没有留下任何想法,有什么建议?