This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:我无法从 SCI-TX 端口读取数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338442/tms320f280025c-i-cannot-read-data-from-sci-tx-port

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025CC2000WARE

我有一个适用于电力电子项目的 Simulink 模型、我想在 Simulink 中使用 SCI-TX 端口查看详细数据。 为此、我创建了2个代码、一个用于代码生成、另一个用于观察数据。 在 LAUNCHXL-F280025C 中、这两个代码都可以正常运行。 TX 和 RX 的默认引脚为 GPIO28和 GPIO29、当我想更改这些引脚时、使用 launchpad 上的硬件开关也不会产生任何问题、我也可以使用 GPIO16和 GPIO17引脚。 而且、使用 TMS320F280025CPNSR (此处理器用于我的项目卡)时、我无法使数据接口以任何方式正常工作。 在项目卡中、引脚被选为 GPIO16和 GPIO17。 总之、对于 Launchpad、我可以看到 SCi 引脚上的数据、但相同的代码不适用于控制卡(我将构建配置更改为 TI F28002x)。 我尝试了很多方法、尝试了 GPIO2和 GPIO3引脚、都无法正常工作。 我甚至试图将 OUTPUTXBAR7的值更改为 SCI-TX (6)、但这也不起作用。 即使是这个我读取 ADC 值并将其发送到串行引脚的简单代码也不会向我的 SCI-TX 引脚发送任何数据。 (代码本身可以工作、但我在模型中看不到任何数据。) 唯一的区别是我们使用的 FTDI 是 XDS100、但我看到在其他项目(例如49C)中使用此卡时没有任何问题。 引脚没有物理连接问题、因为我们使用万用表对它们进行了测试。 我没有留下任何想法,有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kemal:

    F28002器件上的 SCI 模块是否与您的 PC 通信?

    如果您在控制卡上运行 SCI 示例、您是在示波器上看到 SCI TX 线路上有任何传输、还是根本没有得到输出?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    在您的消息后、我运行了一些测试。 我找到了有趣的结果。 我在 controlCARD 上运行了示例 sci 代码和常规代码。 没有噪声的信号来自 controlCARD、我能够通过硬件上的 TX 引脚看到这些信号。 (GPIO16) Hovewer、数据似乎没有发送到 PC、因为我无法在我的接口模型和 Putty 应用程序中看到任何数据。 带噪声的信号来自 LaunchPad、但我能够正确地从接口模型中读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kemal:

    我今天不在办公室,明天我会回复。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kemal:

    为了澄清一下、您使用的是 F28002x 控制卡、SCI 通信无法正常工作?

    您是否可以尝试 从 C2000Ware/training/device/f28002x/communication_peripherals/lab_sci 导入和运行 lab_sci_controlCARD 项目、并告诉我这是否有效?

    谢谢!

    卢克