Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我正在尝试使用 TMS320F28386D 的 CPU1 (C28x)和 CM (ARM-M4)从零开始为它创建一个双核工程。
使用此处所示的步骤创建 工程后:使用系统工程简化多核调试启动
为什么它不显示该内核的开放项目?
当我打开多内核空示例时、它会正常运行。

此致
阿格斯丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, SYSCONFIG
您好!
我正在尝试使用 TMS320F28386D 的 CPU1 (C28x)和 CM (ARM-M4)从零开始为它创建一个双核工程。
使用此处所示的步骤创建 工程后:使用系统工程简化多核调试启动
为什么它不显示该内核的开放项目?
当我打开多内核空示例时、它会正常运行。

此致
阿格斯丁
尊敬的 Baltasar:
是的、回答正确。
我的项目基于 driverlib 示例、虽然它们是从 F2838导入的 6 D 文件夹(Resource Explorer)中、默认情况下、它们都是 F28388D 的目标。 我没有注意到、因为我只是修改 targetconfig.ccxml、而不是"Properties"->"General->Variant"和"Core"、或者在 SysConfig 中使用 Switch

现在我还认识到以下:一旦系统项目被创建,一个人不能直接改变"变体和核心",因为该选项被禁用。
只能从 SysConfig "Switch"进行更改。 因此、一开始就需要 能够将 CPU1工程 系统工程。 然后、在 SysConfig 中"切换"CPU1工程后、系统工程会自动更改其目标内核。

我希望您能够复制我所讲的内容。
现在、我更好地了解它的工作方式。
感谢您的 Anwsering
此致
阿格斯丁