This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:从头开始创建系统工程时不会显示工作区中的工程

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341538/tms320f28386d-creating-system-project-from-scratch-does-not-show-projects-in-workspace

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!  

我正在尝试使用 TMS320F28386D 的 CPU1 (C28x)和 CM (ARM-M4)从零开始为它创建一个双核工程。

使用此处所示的步骤创建 工程后:使用系统工程简化多核调试启动

为什么它不显示该内核的开放项目?

当我打开多内核空示例时、它会正常运行。

此致

阿格斯丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实现了、将器件更改为 TMS320F2838 8 D 使其正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agustin:

    您是否能够解决此问题?

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够使用上面提到的权变措施来解决它。 我在写了我的文章后尝试了,它只是工作. 不过、我的器件是 F2838 6 D.
    对我来说、这个解决方案已经足够了、但我认为您应该将它报告为一个错误、因为它浪费了大量时间。


    此致

    阿格斯丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agustin:

    我已经就此提交了一份报告、以了解其根本原因是什么。

    感谢您提请我们注意这一点。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agustin:

    将核心应用程序项目与系统项目关联的唯一约束条件是所选目标在所有项目上匹配得非常大。  在您的示例中、由于将系统项目上的目标从 F2838 6 D 到 F28388D 修正了您的问题、这可能意味着您的所有核心应用程序工程都是为目标 F28388D 创建的。  您能仔细核对一下吗?

    谢谢。

    -巴尔塔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baltasar:  

    是的、回答正确。

    我的项目基于 driverlib 示例、虽然它们是从  F2838导入的 6 D 文件夹(Resource Explorer)中、默认情况下、它们都是 F28388D 的目标。 我没有注意到、因为我只是修改 targetconfig.ccxml、而不是"Properties"->"General->Variant"和"Core"、或者在 SysConfig 中使用 Switch

    现在我还认识到以下:一旦系统项目被创建,一个人不能直接改变"变体和核心",因为该选项被禁用。

    只能从 SysConfig "Switch"进行更改。 因此、一开始就需要 能够将 CPU1工程 系统工程。 然后、在 SysConfig 中"切换"CPU1工程后、系统工程会自动更改其目标内核。

    我希望您能够复制我所讲的内容。

    现在、我更好地了解它的工作方式。

    感谢您的 Anwsering

    此致

    阿格斯丁