主题中讨论的其他器件: C2000WARE
你好
我 计划在 TMS320F28388D 上为 CLA 运行16点 FFT 实现。 有人是否为 CLA 实施了16点 FFT?
谢谢。
此致、
穆罕默德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我 计划在 TMS320F28388D 上为 CLA 运行16点 FFT 实现。 有人是否为 CLA 实施了16点 FFT?
谢谢。
此致、
穆罕默德
尊敬的 Mohamed:
很抱歉耽误你的时间。 我建议查看[C2000ware install]\libraries\math\CLAmath\c28\source 文件夹中图片的 asm 文件、以了解示例 FFT 如何针对不同的8、9和10阶段 FFT 使用 ROM 查找表(包含在同一文件夹中的 cla_FFT_tables.asm 中)。 这些文件具有详细注释、解释了所使用的算法。 您可能会修改这些文件、以用于 4级 FFT 情况。 您应该能够更改"FFT 例程定义"中定义的计算值。 不过、我建议查看整个 asm 文件、以查看是否需要进行任何其他修改。

此致、
德拉尼