This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于 CLA 的16点 FFT

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341395/tms320f28388d-16-point-fft-for-cla

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你好  

我 计划在 TMS320F28388D 上为 CLA 运行16点 FFT 实现。  有人是否为 CLA 实施了16点 FFT?

谢谢。

此致、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我们有用于 CLA 的256,512和1024点 FFT 的查找表和示例。 它们位于[C2000ware install]\libraries\math\CLAmath\c28\examples 中。 我建议使用这些作为起点。

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的快速回复。  在我的应用中、在更新控制环路之前、我只能在分配用于采集以及 FFT 幅度和相位计算的时间内获取16个数据点。 我要采集的信号为正弦信号。 我认为我无法使用8、9或10级 FFT 中的任何一个。 你对我还有其他建议吗?

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我明天会回复您、回复您的问题。

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    很抱歉耽误你的时间。 我建议查看[C2000ware install]\libraries\math\CLAmath\c28\source 文件夹中图片的 asm 文件、以了解示例 FFT 如何针对不同的8、9和10阶段 FFT 使用 ROM 查找表(包含在同一文件夹中的 cla_FFT_tables.asm 中)。 这些文件具有详细注释、解释了所使用的算法。 您可能会修改这些文件、以用于  4级 FFT 情况。 您应该能够更改"FFT 例程定义"中定义的计算值。 不过、我建议查看整个 asm 文件、以查看是否需要进行任何其他修改。

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的建议。  我将学习 asm 文件。

    此致、

    穆罕默德