This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:DRV8353RS 自定义电源板连接问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1335850/tms320f2800157-drv8353rs-custom-power-board-interfacing-issue

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353RS-EVM

您好、TI!

我们将定制 MOSFET 电源板与 DRV8353RS 开发板相连。

尝试使用 DRV8353RS 板和自定义电源板运行24V BLDC 电机、
为了进行连接、我们移除了 MOSFET (Q1Q4、Q3Q6、Q2Q5)、分流电阻器(R14、R15、R16)、以及 R55、R56、R57。

GHA、GLA、TP3和 GHB、GLB、TP2和 GHC、GLC、TP1连接来自 DRV、并连接至定制 MOSFET 电源板。
DRV8353RS 开发板分压器电阻网络仅用于相电压测量
对于相电流测量、使用 CURSEN_TYPE_ININLINE _HALL (霍尔传感器)、并将其用于定制 MOSFET 电源板。

当以构建级别1运行代码时、电流偏移测量值大约显示为2000及其预期值、对于电压偏移测量值而不是0.49、它显示为1.01、并且发生电压偏移误差、故障 LED 在运行代码时亮起。


在同时检查的 SPI 故障状态寄存器1和2中、没有设置故障位。
问题是什么、这里还附有参考图片。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果参考 DRV8353RS-EVM、您可以看到有许多信号从 原理图的 DRV8353RX 部分连接到原理图的半桥和检测部分。 似乎您的目的是使用自定义实施替换此部分。 但是、您没有提到 SHx、SPx、SNx 或 VSENx 信号。 请确保这些连接到您定制电路板上的有效位置。

    如果问题得到解决、请说明。 否则、我将尝试继续调试过程!

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Osborn

    感谢您提供宝贵的答案。

    我们使用了 DRV 的 TPx (测试点)来代替 SHx、并连接到我们的定制板
    低侧源极和低侧漏极 MOSFET 点之间的差异。

    我们使用霍尔传感器(CURSEN_TYPE_ININLINE _HALL)进行电流测量、而不是分流器类型测量
    对于 SPx、SNX 未连接到定制板、霍尔传感器输出直接连接到 F2800157微控制器引脚。

    对于电压测量、使用 VSENx 信号并将其连接至 F2800157微控制器引脚。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们知道偏移校准例程正常运行、因为您的电流失调是正确的。 但是、相电压感应存在一些问题。

    您是否能够确认使用的 ADC 信号正确并正确感测相电压? UMCL 不支持 F280015x 器件、因此您必须移植该软件。 请注意、如果使用 AGPIO 信号、则必须在软件内将其配置为模拟模式。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Allen:

    我们正在 为小型 BLDC 电机应用24VDC、并且其显示正确的电压(24.1V)、请参阅附件。

    我们已将代码从25°C 控制器转换为157、 并使用具有相同24V BLDC 电机且工作正常的 DRV8353RS 驱动器对此代码进行了验证。

    因此、我们的定制板接口也采用相同的 GPIO 和 AGPIO 引脚配置、

    我们开始运行代码调试选项故障 LED。

    提前感谢

    此致

    苏布拉马尼·穆拉利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murali:

    我们正在 为小型 BLDC 电机应用24VDC,并且它显示正确的电压(24.1V),请参阅附件。

    那么(即、当您 感应到24V 电压时)、您已经验证所有3个电机相位的 ADC 采样是否正确? 这只是为了确认一下。

    我们已将代码从25°C 控制器转换为157, 且此代码已使用具有相同24V BLDC 电机的 DRV8353RS 驱动器进行验证,并可正常运行。

    这意味着它可与 F28002x 器件和完全相同的  DRV8353RS 定制硬件协同工作? 或别的什么东西?

    当我们开始运行代码调试选项时,故障 LED 指示灯开始亮起。

    代码中的什么情况导致故障 LED 亮起? 或者这是否是来自 DRV 器件的故障信号?

    最好能够以开环方式运行电机(构建级别2)并绘制相电压感应值以查看形状/值。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问-好的、您已经验证了所有3个电机相位的 ADC 采样 是否正确(即、当您感应到24V 电压时)? 这只是为了确认一下。

    AN -我们正在检查构建级别1、未连接电机、硬件侧在24V 检测电压时所有三个 ADC 通道中的预期电压为0.6V。  但在软件中它显示偏移误差。

    问-这意味着它适用于 F28002x 器件和完全相同的 DRV8353RS 定制硬件? 或别的什么东西?

    ANS - DRV8353RS TI 硬件。

    Q -代码中的什么情况导致故障 LED 亮起? 或者这是否是来自 DRV 器件的故障信号?

    AN - TI 电路板上 DRV 器件的故障 LED。

    Q - 能够以开环方式运行电机(构建级别2)并绘制相电压感应值以查看形状/值会很好。

    ANS -设置了电压偏移错误位。 此处附加了完整的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murali:

    您能否提供有关使用定制 MOSFET 板进行硬件设置的图片? 可能我对您的设置有一些误解。

    用于相电压检测和 DC_BUS 电压检测的分压器/电路是否存在差异? 对于该软件、它们应该相同。

    您是否在软件中更改了"USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V"?

    //! \brief Defines the maximum voltage at the AD converter
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V    (132.7979508f)

    在偏移计算过程中验证50%占空比 PWM。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    Allen - 您能否提供使用定制 MOSFET 板进行硬件设置的图片? 可能我对您的设置有一些误解。

    Murali -由于机密性,我无法在这里分享图片,但我可以澄清我的联系。 仅我们在定制电路板中使用的 MOSFET 和电流检测电路用于连接 DRV8353RS。

    Allen - 用于相位电压感测和直流母线电压感测的分压器/电路是否有任何差异? 对于该软件、它们应该相同。

    Murali -没有区别、相同的分压器网络、目前 在 DRV8353RS 板中可用、只有我们使用并连接到微控制器引脚。

    Allen - 您是否在软件中更改了"USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V"?

    Murali -我没有更改这些宏、此处附有参考屏幕截图、

           

         达到这些值后、我们已将电机与 DRV8353RS 板连接、并且电机正在运行。

         只有使用相同的值、 我们才会连接定制 MOSFET 电源板。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murali:

    Murali -由于机密性问题,我无法在这里分享图片,但我可以澄清我的联系。 仅我们将在定制电路板中使用 MOSFET 和电流检测电路来连接 DRV8353RS。[/引号]

    理解、您也可以使用 E2E 私人信使直接向我发送图片。

    Murali -没有区别,相同的分压器网络目前 在 DRV8353RS 板中可用,只有我们正在使用并连接到微控制器引脚。

    "只有我们在使用并连接到微控制器引脚"这句话是什么意思? 它与 DRV8353RS-EVM 板有何区别?

    在偏移校准过程中探测相电压检测 ADC 引脚可能会提供该问题的一些指示。   也可以将其与 DRV8353RS-EVM 电路板配合运行进行比较。

    此致!

    凯文

    [/quote]