This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SCI 引导和放大器;SCIA 通信 GPIO84原理图设计

Guru**** 1455700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344898/tms320f28377s-sci-boot-scia-communication-gpio84-schematic-design

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

GPIO84用作 SCI 引导、并应上拉至高电平由于 SCI 引导模式、以下设计是否可以实现 SCI 引导?

SCI 引导后、我们需要为 SCIA 函数配置 GPIO84&GPIO85、以下设计是否可以实现 SCIA 通信?

此致、

赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    下面来自 F28377S 数据表、请确保 TRST 为零、如图所示。  

    其次, 我建议在 GPIO84上使用弱上拉电阻(10k 欧姆)。 因为您以后会将其用于 SCI-A。  

    除此之外,一切看起来都不错。 是的、您可以默认获得 SCI-A 通信、如下所示。  

    Br、

    乌坦姆