请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 大家好、
GPIO84用作 SCI 引导、并应上拉至高电平由于 SCI 引导模式、以下设计是否可以实现 SCI 引导?
SCI 引导后、我们需要为 SCIA 函数配置 GPIO84&GPIO85、以下设计是否可以实现 SCIA 通信?
此致、
赞讷
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
GPIO84用作 SCI 引导、并应上拉至高电平由于 SCI 引导模式、以下设计是否可以实现 SCI 引导?
SCI 引导后、我们需要为 SCIA 函数配置 GPIO84&GPIO85、以下设计是否可以实现 SCIA 通信?
此致、
赞讷