This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:刷写问题。

Guru**** 1456040 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342505/tms320f2800156-q1-flashing-issue

器件型号:TMS320F2800156-Q1
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我们正在使用 TMS320F2800156-Q1微控制器、在对微控制器进行编程时会遇到问题。
我们将使用  XDS110调试探针 和 CCS 版本的  12.6.0.00008.
已尝试各种方法对器件进行编程、以下是问题的说明/屏幕短路:
图片:1
已尝试唤醒设备,但在单击"Yes (是)"后仍不闪烁
 
图像:2
在唤醒器件后、收到该错误
 
 
图像:3
代码闪存有时会发生、但在我们运行代码时、调试器将断开连接并显示以下消息。
 
 
图像:4
在我们运行代码后的闪存中显示另一条错误消息。
 
图像:5
当我们尝试从  ccxml  调试器连接测试也失败。
 
图像:6
已尝试使用 Uniflash 软件。
 
请支持我们调试问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    我认为这不是闪存工具的问题。  可能是电路板问题。   这适用于您的定制板吗?  

    如果不闪存、您是否能够将代码加载到 RAM 并在此板上成功执行?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    是的、我们正在使用定制的电路板。

    此外、我们还尝试将代码加载到 RAM 中、但仍然没有成功。 另外、我们想说明闪烁是第一次发生、在闪烁之后、我们尝试运行代码、它被卡住了、在终止阻塞的会话之后、似乎没有建立控制器和 JTAG 的连接。

    因此、要求提出相同的可能原因。

    谢谢。

    Aniket Chaudhary。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket 您好、

    你是否在 DCSM OTP 空间中进行任何编程?  请检查链接器命令文件/映射文件并确认。

    我将根据您的回复发送给 DCSM 专家。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您的支持。 客户已确认通过在程序中删除 J-TAG 引脚上的 GPIO 配置来解决此问题。

    此致、

    SAI。