请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800156-Q1 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我们正在使用 TMS320F2800156-Q1微控制器、在对微控制器进行编程时会遇到问题。
我们将使用 XDS110调试探针 和 CCS 版本的 12.6.0.00008.
已尝试各种方法对器件进行编程、以下是问题的说明/屏幕短路:
图片:1
已尝试唤醒设备,但在单击"Yes (是)"后仍不闪烁
图像:2
在唤醒器件后、收到该错误
图像:3
代码闪存有时会发生、但在我们运行代码时、调试器将断开连接并显示以下消息。
图像:4
在我们运行代码后的闪存中显示另一条错误消息。
图像:5
当我们尝试从 。 ccxml 调试器连接测试也失败。
图像:6
已尝试使用 Uniflash 软件。
请支持我们调试问题。