This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:UART 配置失败。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343905/tms320f280025-the-uart-configuration-fails

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好:

我当前正在使用例程 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_03_00\driverlib\f28002x\examples\sci\sci_ex2_loopback_interrupts。 此参数在环回模式下可用。 发送和接收中断可以正常进入。 但是、我阻止了环回模式、发送中断可以正常进入、但 TX 引脚没有波形输出。

代码根据 sci_ex2_loopback_interrupts 例程修改引脚定义并屏蔽环回模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以将 TX 重新配置为不同的引脚并检查波形、以便我们可以排除硬件问题?

    我还建议升级到 C2000Ware 的最新版本。 如果此问题与 SDK 有关、则此问题可能已 在较新版本中得到解决。

    谢谢。

    阿纳维