请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好:
我当前正在使用例程 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_03_00\driverlib\f28002x\examples\sci\sci_ex2_loopback_interrupts。 此参数在环回模式下可用。 发送和接收中断可以正常进入。 但是、我阻止了环回模式、发送中断可以正常进入、但 TX 引脚没有波形输出。
代码根据 sci_ex2_loopback_interrupts 例程修改引脚定义并屏蔽环回模式。