This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMDSCNCD28379D PCB 文件在打开后没有铜层

Guru**** 2758185 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343478/tms320f28379d-tmdscncd28379d-pcb-file-has-no-copper-layer-after-opening

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DC2000WARE

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

TMDSCNCD28379D 在 PADS 或 AD 中打开 PCB 文件后、许多线路处于未连接状态。 问题应该是、覆铜层中没有铜。 为什么此源文件不完整?

这是一个由 PADS 直接打开的文件、

这是 Ware_Motor 使用 AD 导入的 C:\ti\c2000\c2000\c2000\c2000_SDK_5_01_00\c2000ware\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\{TEX137}_F2837x_controlCARD_R1.3_PCB_PADS.asc。 这是正式提供的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从图像上看、这些"未连接"对象看起来像是 GND 或 PWR 元素。 我认为问题可能在于 Altium 如何解读焊盘设计中的 GND 和 PWR 平面、并将它们映射到 Altium 导入设计中的负层。 在这方面最好联系 Altium 支持。