请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D、 C2000WARE
大家好、
客户有问题需要您的帮助:
TMDSCNCD28379D 在 PADS 或 AD 中打开 PCB 文件后、许多线路处于未连接状态。 问题应该是、覆铜层中没有铜。 为什么此源文件不完整?
这是一个由 PADS 直接打开的文件、
这是 Ware_Motor 使用 AD 导入的 C:\ti\c2000\c2000\c2000\c2000_SDK_5_01_00\c2000ware\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\{TEX137}_F2837x_controlCARD_R1.3_PCB_PADS.asc。 这是正式提供的。
此致、
本