This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:功耗与 PMD 解决方案

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344341/tms320f28p650dk-power-consumption-vs-pmd-solution

器件型号:TMS320F28P650DK

你好

我的客户希望在其系统中控制四个 BLDC 电机、对 FOC 感兴趣、目前使用 PMD 的 MC50000IOSE8G 和 MC58420的组合来实现这一目标。 我 与他们分享了 TMS320F28P650DK、他们说、即使电机处于空闲状态、该器件也可以利用300mA 来维持服务器环路、而且通过他的四个电机设计、该器件的电流可达到1.2A @ 3.3V。  

问题

  • 查看数据表后、我不确定他们从何处获得此300mA 电流消耗信息、您能不能告诉我他们从何处获得这些高电流数字?
  • 将4个电机乘以300mA 值是否可得到精确的1.2A 总功耗?
  • 您知道我们是如何在电流消耗方面与这些 PMD 器件堆叠的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题的最新情况

    客户告知处理需要在电机静止时全速运行、因此、他过去从事的 C2000电机控制设计的 电流消耗为300mA。 但是、他注意到该数字取决于配置及其运行的代码、因此数据表中没有给出任何关于300mA 空闲状态电流的具体信息。

    他还指出、ARM Cortex M4仅在180MHz 速度下消耗60mA、 这使得这是一个非常有吸引力的选择。

    剩余问题

    • 将4个电机乘以300mA 值是否可得到精确的1.2A 总功耗?
    • 您知道我们是如何在电流消耗方面与这些 PMD 器件堆叠的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已离线解决。