请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 你好
我的客户希望在其系统中控制四个 BLDC 电机、对 FOC 感兴趣、目前使用 PMD 的 MC50000IOSE8G 和 MC58420的组合来实现这一目标。 我 与他们分享了 TMS320F28P650DK、他们说、即使电机处于空闲状态、该器件也可以利用300mA 来维持服务器环路、而且通过他的四个电机设计、该器件的电流可达到1.2A @ 3.3V。
问题 :
- 查看数据表后、我不确定他们从何处获得此300mA 电流消耗信息、您能不能告诉我他们从何处获得这些高电流数字?
- 将4个电机乘以300mA 值是否可得到精确的1.2A 总功耗?
- 您知道我们是如何在电流消耗方面与这些 PMD 器件堆叠的吗?
谢谢!