尊敬的支持团队:
我拥有自己的带有 TMS320F280025的 PCB、可使用无传感器磁场定向控制和 FAST 估算器来运行电机(PMSM)。 该软件主要来自通用电机控制实验室。
标称电压为230VAC 50Hz 整流。
在这样的电压下、我能够满足所有需要的工作点(关于速度和功率)。 最大速度约为3300RPM (2极对)
要达到最大速度、必须进行场强减弱、但场强减弱角度保持低于最大角度 I set (-45°)。
在较低的输入电压(180Vac 整流)下、当我尝试获得高速(大约2800RPM)时、估算速度突然错了:估算速度为2517rpm、而使用速度计进行的测量大约为3264rpm。
其他信号也会进行校正(电流、角度...)、只是估算出的速度不正确。
我怀疑这与弱磁角度有关、在低输入电压下弱磁角度会变高。 在这个速度和磁场减弱时、BEMF 可能高于输入直流电压。
如需相关信息、使用 simple_lib。
相关信息是、如果 user_motor1.h 中的电机电感乘以2得到正常值、则该特定问题不适用、但在该参数中、我在高扭矩情况下存在其他问题(角度估算错误)。
模拟信号已经过多次检查、这就是我需要您帮助的原因。
此致。