This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:如何通过系统配置来配置网络

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344728/tms320f28386d-how-to-configure-eathernet-through-sys-config

器件型号:TMS320F28386D

大家好!

我正在尝试使用系统配置来配置 EATHERNET、我的设备是 tms320f28386D

在以太网情况下,我们只能通过 sys config 来配置引脚。 
构建项目后、我将仅在 board.h 中看到该内容
void ethernet_init()
myETHERNET0_INIT ();


void myETHERNET0_INIT()


请告诉我如何使用 sys config 来合并 easternet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要使用"自定义"用例、我认为您需要手动输入 PinMUX 设置。  

    此致、

    本·科利尔