This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346041/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

因为我对其中一个模拟输入信号使用过零检测、这会给我提供数字信号 H1或0。

来检测这个高电平有效和低电平有效信号。 GPIO 正常或中断配置正常。

或者 TMS320F28335控制器中已存在的用于 ZCD 检测的任何特殊引脚

优先选用哪些引脚。

我使用了这些引脚 GPIO 13 、 GPIO 14、GPIO 15、  

  • XINT1、XINT2、和 XNMI 中断可接受来自 GPIO0-GPIO31 引脚。
  • XINT3–XINT7中断可接受来自 GPIO32-GPIO63引脚的输入。

GPIO13  ZCD 1

GPIO14  ZCD 2

GPIO15  ZCD 3

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar,

                   恐怕您的问题不清楚。 我不知道你要求什么帮助。

    Unknown 说:
    GPIO 没问题或中断配置没问题。

    您是提问还是陈述?

    如果您的目标是检测低电平有效或高电平有效信号、则可以使用 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈莱什,我给了我的答案也只是想确认,你回答了。

    对我来说很好  

    感谢您的回答。