请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 因为我对其中一个模拟输入信号使用过零检测、这会给我提供数字信号 H1或0。
来检测这个高电平有效和低电平有效信号。 GPIO 正常或中断配置正常。
或者 TMS320F28335控制器中已存在的用于 ZCD 检测的任何特殊引脚
优先选用哪些引脚。
我使用了这些引脚 GPIO 13 、 GPIO 14、GPIO 15、
- XINT1、XINT2、和 XNMI 中断可接受来自 GPIO0-GPIO31 引脚。
- XINT3–XINT7中断可接受来自 GPIO32-GPIO63引脚的输入。
GPIO13 ZCD 1
GPIO14 ZCD 2
GPIO15 ZCD 3
请提供建议