请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
您好、TMS320F28379D 的高分辨率周期控制可以用于生成一个75%接通占空比的6.78MHz 时钟吗?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您好、TMS320F28379D 的高分辨率周期控制可以用于生成一个75%接通占空比的6.78MHz 时钟吗?
提前感谢
您好、Zhu、
有关具体的 HRPWM 频率信息、请参阅器件 数据表 第 6.11.2.2节 ePWM 电气数据和时序第 6.11.4节高分辨率脉宽调制器(HRPWM):


PWM 频率取决于多个参数、例如时钟频率(EPWMCLK)、时钟分频器、计数模式(向上/向下/向上/向下)、周期值(TBPRD)等。 占空比取决于您使用什么事件向 CTR 频率发出变为高电平/低电平的信号(例如 CTR 等)。
以下是一些有关 ePWM 使用计算示例的有用资源、可用于确定为此目的的 PWM 配置、例如:
对于 HRPWM、器件 TRM 中 也有一些示例 HRPWM 计算、例如 15.14.1.5.2缩放注意事项。
此致、
艾里森