This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用高分辨率周期控制生成6.78MHz 时钟

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346491/tms320f28379d-using-high-resolution-period-control-to-generate-a-6-78mhz-clock

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!
您好、TMS320F28379D 的高分辨率周期控制可以用于生成一个75%接通占空比的6.78MHz 时钟吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    有关具体的 HRPWM 频率信息、请参阅器件 数据表 第 6.11.2.2节 ePWM 电气数据和时序第 6.11.4节高分辨率脉宽调制器(HRPWM)

    PWM 频率取决于多个参数、例如时钟频率(EPWMCLK)、时钟分频器、计数模式(向上/向下/向上/向下)、周期值(TBPRD)等。 占空比取决于您使用什么事件向 CTR 频率发出变为高电平/低电平的信号(例如 CTR 等)。

    以下是一些有关 ePWM 使用计算示例的有用资源、可用于确定为此目的的 PWM 配置、例如:

    1.  《ePWM 开发人员指南》、介绍了使用所有不同子模块的 ePWM 设置非常清晰和简单。 它展示了如何使用 SysConfig GUI 轻松配置此库、但也展示了 driverlib 代码。  
    2. 另一个资源是 ePWM 视频系列。 你可以观看所有这些模块(这些都是很短的视频)、也可以跳至你遇到问题的子模块。

    对于 HRPWM、器件 TRM 中 也有一些示例 HRPWM 计算、例如 15.14.1.5.2缩放注意事项。  

    此致、

    艾里森