This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在哪里可以找到有关 C2000 CLA 的常见问题解答?

Guru**** 2913500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347017/faq-where-do-i-find-frequently-asked-questions-about-the-c2000-cla

在哪里可以找到有关 C2000 CLA 的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • [FAQ] CLA:常见问题[英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:CLA 独立于 C28x CPU 之外吗? 它们是否可以同步? [英文 | 中文]
    • [常见问题解答] CLA:可以用 C 语言编程 CLA 吗? [英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:是否仅驱动 CLA 中断? [英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:CLA 可以直接访问哪些外设寄存器? [英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:CLA 是否可以访问器件上的所有存储器? [英文 | 中文]
    • [常见问题解答] CLA:如何计算任务的持续时间? [英文 | 中文]
    • [常见问题解答] CLA:什么可以触发任务? [英文 | 中文]
    • [常见问题解答] CLA:如何使用 CLA 清除 ADC 中断标志? [英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:CLA 可以中断 C28x CPU 吗? [英文 | 中文]
    • [常见问题解答] CLA:如果两个主器件(例如:C28x 和 CLA)可以访问同一个优先级为的器件资源? [英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:我可以从调试窗口启动任务吗? [英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:为什么我的 Code Composer Studio GEL 文件在复位时启用 CLA 时钟? [英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:点击"run"后、为什么 CLA 开始执行另一个任务而不是在 MSTOP 停止? [英文 | 中文]
    • [常见问题解答] CLA:为什么我不能使用 IACK 指令强制执行任务? [英文 | 中文]
    • [常见问题解答] CLA:CLA 和 C28x 之间如何共享数据? [英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:C28x 和 CLA 上的数据类型有何不同? [英文 | 中文]
    • [FAQ] CLA:可以嵌套 CLA 任务吗? [英文 | 中文]
    • [常见问题解答] CLA:C28x 可以终止 CLA 任务吗? [英文 | 中文]
    • [常见问题解答] CLA:您能解释有关任务的更多信息吗? [英文 | 中文]