This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:GPIO 最大电流可靠性

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800152-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348436/tms320f2800152-q1-gpio-max-current-reliability

器件型号:TMS320F2800152-Q1

您好 E2E 设计支持、

具有电流4mA 20mA 会产生什么影响? 在 汽车应用中、TMS320F2800152-Q1 使用 PWM (100Hz、100kHz)和栅极充电电流- 7mA (3V3470欧姆串联电阻器)驱动一些小信号 MOSFET。

我如何衡量这将对 UC 的功能和可靠性产生多大影响?  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/lit/SPRSP68的第58页所示、GPIO 引脚可提供的最大电流为4mA。 20mA 数字是绝对最大值。 如第6.1节注释(1)中所述、消耗的电流超过允许的值可能会影响可靠性。 遗憾的是、无法轻松确定如何精确影响可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,要始终处于可靠的区域将建议,GIOP 灌电流/拉电流的峰值/平均值小于4mA 的 所有时间,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新表述该问题  时、第6.1节中的注(1)也适用于使用 GPIO 驱动容性负载的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者 GPIO 的最大容性负载驱动能力是多少? 能够驱动(PWM,100kHz) 100pF 的容量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与两位内部专家讨论了这个问题、他们的反馈如下:  

    "...由于大多数驱动器要求峰值电流超过我们的最大电流规格、因此我们在早期对于 MOSFET 和 IGBT 驱动器面临着这样的问题。 我们建议客户使用外部缓冲器。 由于引入了不需要如此高峰值电流的驱动器、问题得以解决。 我们在驾驶员导通电压方面经历了类似的过程。 功率半导体公司需要一些时间才能推出能够在我们 MCU 的3.3V GPIO 输出阈值下工作的驱动器..."

     "对于任何高压开关 MOSFET、都必须通过一个栅极驱动器来提供足够的拉电流和灌电流、以便打开/关闭 MOSFET。  4mA 可能不足以满足所需的要求、因此 C2000的 PWM 输出通常通过栅极驱动器应用"。