您好 E2E 设计支持、
具有电流4mA 20mA 会产生什么影响? 在 汽车应用中、TMS320F2800152-Q1 使用 PWM (100Hz、100kHz)和栅极充电电流- 7mA (3V3470欧姆串联电阻器)驱动一些小信号 MOSFET。
我如何衡量这将对 UC 的功能和可靠性产生多大影响?
提前感谢您!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 E2E 设计支持、
具有电流4mA 20mA 会产生什么影响? 在 汽车应用中、TMS320F2800152-Q1 使用 PWM (100Hz、100kHz)和栅极充电电流- 7mA (3V3470欧姆串联电阻器)驱动一些小信号 MOSFET。
我如何衡量这将对 UC 的功能和可靠性产生多大影响?
提前感谢您!

如 www.ti.com/lit/SPRSP68的第58页所示、GPIO 引脚可提供的最大电流为4mA。 20mA 数字是绝对最大值。 如第6.1节注释(1)中所述、消耗的电流超过允许的值可能会影响可靠性。 遗憾的是、无法轻松确定如何精确影响可靠性。
我与两位内部专家讨论了这个问题、他们的反馈如下:
"...由于大多数驱动器要求峰值电流超过我们的最大电流规格、因此我们在早期对于 MOSFET 和 IGBT 驱动器面临着这样的问题。 我们建议客户使用外部缓冲器。 由于引入了不需要如此高峰值电流的驱动器、问题得以解决。 我们在驾驶员导通电压方面经历了类似的过程。 功率半导体公司需要一些时间才能推出能够在我们 MCU 的3.3V GPIO 输出阈值下工作的驱动器..."
"对于任何高压开关 MOSFET、都必须通过一个栅极驱动器来提供足够的拉电流和灌电流、以便打开/关闭 MOSFET。 4mA 可能不足以满足所需的要求、因此 C2000的 PWM 输出通常通过栅极驱动器应用"。