This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SYSCLKOUT

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349653/tms320f28335-sysclkout

器件型号:TMS320F28335

 SYSCLKOUT 定义为它的100MHz 和150MHz。

与内部外设访问时钟频率有关。

或外部引脚也能够以这种 速度访问(100MHz 150MHz)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    SYSCLKOUT 的频率与下图中根据特定器件的 PLL 设置由用户设置得出的 CLKIN 的频率相同。

    如需更多见解、请参阅 TRM (手册)中的下图。

    SYSCLKOUT 被馈送到单个外设、所以这是外设逻辑运行的频率、对于某些外设可能会有所不同

    对于外部引脚、这取决于您在外设中针对输出信号拥有何种配置、它将进行相应的输出。 例如 ePWM、您可以在 ePWM 配置寄存器中设置输出信号的频率、GPIO 会相应地工作

    谢谢。

    普拉森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    ePWM 配置 我可以设置的最大 PWM 量、是100MHz 还是150MHz、具体取决于我的内核电源、100MHz 为+1.8V、150MHz 为+1.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件时钟频率(系统时钟)、
    fSYSCLKOUT
    F28335/F28334/F28235/F28234 2 150
    MHz
    F28333/F28332/F28232 2 100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    这些是数据表中指定的 SYSCLKOUT 的最小值/最大值。 正如我在前面已经指出 的那样 、SYSCLKOUT 频率取决于你情况下的配置。

    器件时钟频率(系统时钟)、
    fSYSCLKOUT
    F28335/F28334/F28235/F28234 2 150
    MHz
    F28333/F28332/F28232 2 100

    [/报价]

    ePWM 频率取决于寄存器 配置:  

    可使用 PWM 寄存器配置 PWM 频率

    ePWM 配置 我可以设置的最大 PWM 量,是100MHz 还是150 MHz

    ePWM 最大频率由下表中的 GPIO 限制控制:  

    谢谢。
    Prarthan.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供普拉邦的这一好信息。

    因此、基本而言、系统时钟是对  微控制器内部时钟运行速度的内部访问。 这个时钟信号决定了微控制器执行指令和执行任务的速率。

    请多多指教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在大多数情况下、SYSCLKOUT 是下图中明确的源时钟、对于某些外设内部逻辑将会有所不同。

    SYSCLKOUT 被馈送到单个外设、所以这是外设逻辑运行的频率、对于某些外设可能会有所不同

    [/报价]

    谢谢。
    普拉森