SYSCLKOUT 定义为它的100MHz 和150MHz。
与内部外设访问时钟频率有关。
或外部引脚也能够以这种 速度访问(100MHz 150MHz)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SYSCLKOUT 定义为它的100MHz 和150MHz。
与内部外设访问时钟频率有关。
或外部引脚也能够以这种 速度访问(100MHz 150MHz)
大家好、sagar:
SYSCLKOUT 的频率与下图中根据特定器件的 PLL 设置由用户设置得出的 CLKIN 的频率相同。
如需更多见解、请参阅 TRM (手册)中的下图。


SYSCLKOUT 被馈送到单个外设、所以这是外设逻辑运行的频率、对于某些外设可能会有所不同
对于外部引脚、这取决于您在外设中针对输出信号拥有何种配置、它将进行相应的输出。 例如 ePWM、您可以在 ePWM 配置寄存器中设置输出信号的频率、GPIO 会相应地工作
谢谢。
普拉森
大家好、sagar:
这些是数据表中指定的 SYSCLKOUT 的最小值/最大值。 正如我在前面已经指出 的那样 、SYSCLKOUT 频率取决于你情况下的配置。
器件时钟频率(系统时钟)、
fSYSCLKOUT
F28335/F28334/F28235/F28234 2 150
MHz
F28333/F28332/F28232 2 100[/报价]
ePWM 频率取决于寄存器 配置:
可使用 PWM 寄存器配置 PWM 频率
ePWM 配置 我可以设置的最大 PWM 量,是100MHz 还是150 MHzePWM 最大频率由下表中的 GPIO 限制控制:
谢谢。
[/quote]
Prarthan.
是的、在大多数情况下、SYSCLKOUT 是下图中明确的源时钟、对于某些外设内部逻辑将会有所不同。
SYSCLKOUT 被馈送到单个外设、所以这是外设逻辑运行的频率、对于某些外设可能会有所不同
[/报价]谢谢。
普拉森