请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:SysConfig
大家好、我是该处理器的新手、因此我首先要使用 SysConfig 界面配置处理器设置。 使用 SysConfig 配置后,除了生成的"board_in it ();"内的功能外,我是否可以进行外部干预? 我可以禁用不需要的部分吗? 例如、我将使用 SCI RX 中断、但在生成此中断时、也会发生 SCI TX 中断。 如果我没有在主文件中定义与 TX 中断"__interrupt void INT_mySCIB_TX_ISR (void)"相关的函数、则收到错误消息。 我能否从 board_in 内将其禁用、或者 SysConfig 是否能够仅激活 SCI RX 中断? 您能帮助我吗? 谢谢你。