This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:C2000 SysConfig

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350115/tms320f28379d-c2000-sysconfig

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、我是该处理器的新手、因此我首先要使用 SysConfig 界面配置处理器设置。 使用 SysConfig 配置后,除了生成的"board_in it ();"内的功能外,我是否可以进行外部干预? 我可以禁用不需要的部分吗? 例如、我将使用 SCI RX 中断、但在生成此中断时、也会发生 SCI TX 中断。 如果我没有在主文件中定义与 TX 中断"__interrupt void INT_mySCIB_TX_ISR (void)"相关的函数、则收到错误消息。 我能否从 board_in 内将其禁用、或者 SysConfig 是否能够仅激活 SCI RX 中断? 您能帮助我吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enes:

    您可以选择在 Board_init 中调用单个函数、而不是整个 Board_init 函数。 SysConfig 仅会生成 board.h 和 board.c、您可以使用这些函数中的函数、但您会喜欢。

    例如、您可以在主文件中定义一个名为 board_init_custom 的函数、该函数调用与 Board_init 相同的所有函数、但 TX 中断的中断启用除外。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    谢谢!

    卢克