This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试将 GPIO42 (J1-4/5)和 GPIO43 (J1-3)配置为 TI Launchpad F28P65x 上的输出引脚。 我曾尝试仅 切换引脚、但未能读取输出。
在相同的逻辑下、我尝试将其他引脚 GPIO104、GPIO38和 GPIO55配置为输出引脚、然后我就能够读取输出。
TI launchpad F28P65x 上的 GPIO42和 GPIO43是否存在任何问题?
我 在实验中使用了 adc_ex1_soc_software 示例工程。
您好、Salahudheen:
您能否改为尝试 C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28p65x\examples\C28x\GPIO 中的 GPIO_ex2_toggle 示例 以切换指定的 GPIO? 由于我没有关于如何在此示例中设置 GPIO 引脚的任何详细信息、因此您可以使用 GPIO_ex2_toggle 示例、只需在 SysConfig 中更改引脚值即可验证它们是否正常运行。
您好、Salahudheen:
我与器件专家讨论了这一点、这些特定引脚可能默认配置为模拟引脚。 模拟多路复用器需要由 AGPIOCTRLx 专门配置。 GPIOy 和 GPxAMSEL。 GPIOy 多路复用器选择(请参阅 参考手册中的第14.4节:ADC 引脚上的数字输入和输出(AGPIO))。 让我知道这是否会影响引脚的使用。
您好、Omer:
我已经 通过引脚多路复用器将 ADCINC0引脚用作 GPIO199、并发现它在工作。
我提到的不工作的 PIN 是 GPIO42、不与任何 ADC 关联。
您是否可以检查 F28P65x 器件上能够正常工作的引脚 GPIO42 (J1-4/5)和 GPIO43 (J1-3)?
您好、Saluhudheen:
引脚 GPIO42/43具有 GPIO 多路复用引脚表所示的备用功能:
当我与器件专家交谈时、他告诉我、这些引脚 在默认情况下可能配置为使用 ALT 设置、此时您需要确保配置相应的多路复用器。 前面提到的多路复用器寄存器用于配置。
您是否可以检查 F28P65x 器件上可供您使用的引脚 GPIO42 (J1-4/5)和 GPIO43 (J1-3)?
我手头没有这款器件、很少有人可以继续工作、而且需求量很大。