This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:无法将 GPIO42和 GPIO43用作 TI Launchpad F28P65x 上的输出引脚

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1353795/launchxl-f28p65x-unable-to-use-gpio42-and-gpio43-as-output-pin-on-ti-launchpad-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

您好!

我尝试将 GPIO42 (J1-4/5)和 GPIO43 (J1-3)配置为 TI Launchpad F28P65x 上的输出引脚。 我曾尝试仅 切换引脚、但未能读取输出。

在相同的逻辑下、我尝试将其他引脚 GPIO104、GPIO38和 GPIO55配置为输出引脚、然后我就能够读取输出。

   TI launchpad F28P65x 上的 GPIO42和 GPIO43是否存在任何问题?

我 在实验中使用了 adc_ex1_soc_software 示例工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salahudheen:

    您能否改为尝试 C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28p65x\examples\C28x\GPIO 中的 GPIO_ex2_toggle 示例 以切换指定的 GPIO? 由于我没有关于如何在此示例中设置 GPIO 引脚的任何详细信息、因此您可以使用  GPIO_ex2_toggle 示例、只需在 SysConfig 中更改引脚值即可验证它们是否正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    我 在 C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28p65x\examples\C28x\GPIO 中尝试了相同的 GPIO_ex2_toggle 示例 、但仍然 GPIO42无法正常工作、但 GPIO104正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salahudheen:

    我与器件专家讨论了这一点、这些特定引脚可能默认配置为模拟引脚。 模拟多路复用器需要由 AGPIOCTRLx 专门配置。 GPIOy 和 GPxAMSEL。 GPIOy 多路复用器选择(请参阅 参考手册中的第14.4节:ADC 引脚上的数字输入和输出(AGPIO))。 让我知道这是否会影响引脚的使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:
    我已经 通过引脚多路复用器将 ADCINC0引脚用作 GPIO199、并发现它在工作。

    我提到的不工作的 PIN 是 GPIO42、不与任何 ADC 关联。

    您是否可以检查   F28P65x 器件上能够正常工作的引脚 GPIO42 (J1-4/5)和 GPIO43 (J1-3)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saluhudheen:

    引脚 GPIO42/43具有 GPIO 多路复用引脚表所示的备用功能:

    当我与器件专家交谈时、他告诉我、这些引脚 在默认情况下可能配置为使用 ALT 设置、此时您需要确保配置相应的多路复用器。 前面提到的多路复用器寄存器用于配置。

    您是否可以检查   F28P65x 器件上可供您使用的引脚 GPIO42 (J1-4/5)和 GPIO43 (J1-3)?

    我手头没有这款器件、很少有人可以继续工作、而且需求量很大。