This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:怪异的 RsOnline 值和负电机 RPM

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1355115/tms320f2800137-weird-rsonline-value-and-negative-motor-rpm

器件型号:TMS320F2800137

大家好!

对于我们正在开发的电动自行车、我遇到了一个有关 RsOnline 的奇怪问题。

当运行 RsOnline 时、我们有时会得到一个奇怪的值。 正常情况下、RsOnline 大约为0.83欧姆。 然而、当我们启动估算器并运行 RsOnline 时、它只是继续爬行、电机不会转动。 有时甚至会发出怪异的声音。 不好!

我们在自行车上有一个表面、可以通过 CAN-Bus 与电机控制器通信。 数据以大约160Hz 的频率更新。 我添加了一张我在循环实时数据时拍摄的照片。 您可以在这里看到 RsOnline 值和电机 RPM 值。 您可以看到 RsOnline 数据和负电机 RPM 中奇怪但恒定的尖峰。  问题并不是经常发生、但有时会发生。  

什么原因可能导致这种情况?

我可以开始绘制哪些其他变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christiaan:

    您是否注意到发生此行为的任何特定运行条件?

    在  进一步回顾 RsOnline 实施并与另一位专家讨论后、我需要返回给您。

    此致!

    凯文