This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:XF280039CSPM

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352256/tms320f280039c-xf280039cspm

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069M

您好!

我发现、在我将 TDI (GPIO35)或 TDO (GPIO37)编程为通用输出后、当我的目标板设置为从闪存引导时、我无法再连接到 JTAG 仿真器。  这使我无法改变 TDI 或 TDO 引脚的用途。  此问题是否已得到解决?  为了能够使用 TDI 和 TDO 引脚作为通用输出、但是之后能够连接到目标器件并加载另外一个程序、我该怎么做?

如果您需要任何其他信息、请告知并告诉我。


谢谢!

威廉·萨特基维茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William、

    是否尝试使用2引脚 CJTAG 重新连接? 如果 TDI/TDO 用于其他目的、则必须使用此模式。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我尝试使用标准 JTAG 进行连接。  我已经将 TDI/TDO 用作其他 C2000处理器(TMS320F28069M)上的 GPIO、然后能够使用 JTAG 接口进行连接、并在需要时重新编程。  这个处理器已经改变、不再是选项?

    请确认。

    谢谢!

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    请尝试在等待引导模式下引导设备吗?  

    可以更正的是、如果您引导至闪存、则会遇到此问题。 您也可以使用 cJTAG、如 Kevin 所述。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、我可以在等待引导模式下启动器件、但问题是需要更改 PCB 硬件、对我的应用来说并不实用。  我主要是想在引导到闪存时确认这个问题、没有解决方案。 请确认。

    谢谢!
    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    此问题预计在4引脚 JTAG 中出现。  

    正如 Kevin 提到过的、您应该能够使用 cJTAG 进行连接。 如果您的电路板支持4引脚 JTAG、那么它应该 已经支持 cJTAG、因为 cJTAG 使用4引脚 JTAG 中的引脚子集。  

    如果您有 XDS110或 XDS200、这应该很容易尝试。 您只需要编辑目标配置文件。 如果您需要帮助、请告诉我。  

    此致、

    本·科利尔