主题中讨论的其他器件:TMS320F28069M
您好!
我发现、在我将 TDI (GPIO35)或 TDO (GPIO37)编程为通用输出后、当我的目标板设置为从闪存引导时、我无法再连接到 JTAG 仿真器。 这使我无法改变 TDI 或 TDO 引脚的用途。 此问题是否已得到解决? 为了能够使用 TDI 和 TDO 引脚作为通用输出、但是之后能够连接到目标器件并加载另外一个程序、我该怎么做?
如果您需要任何其他信息、请告知并告诉我。
谢谢!
威廉·萨特基维茨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我发现、在我将 TDI (GPIO35)或 TDO (GPIO37)编程为通用输出后、当我的目标板设置为从闪存引导时、我无法再连接到 JTAG 仿真器。 这使我无法改变 TDI 或 TDO 引脚的用途。 此问题是否已得到解决? 为了能够使用 TDI 和 TDO 引脚作为通用输出、但是之后能够连接到目标器件并加载另外一个程序、我该怎么做?
如果您需要任何其他信息、请告知并告诉我。
谢谢!
威廉·萨特基维茨
您好、William、
此问题预计在4引脚 JTAG 中出现。
正如 Kevin 提到过的、您应该能够使用 cJTAG 进行连接。 如果您的电路板支持4引脚 JTAG、那么它应该 已经支持 cJTAG、因为 cJTAG 使用4引脚 JTAG 中的引脚子集。
如果您有 XDS110或 XDS200、这应该很容易尝试。 您只需要编辑目标配置文件。 如果您需要帮助、请告诉我。
此致、
本·科利尔