This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:Drv8353 F2800157定制电路板 UMC 代码集成中的问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357060/tms320f2800157-issue-in-drv8353-f2800157-custom-board-umc-code-integration

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353

大家好、

目前使用 Drv8353芯片、开发基于 F2800157的定制 MCU。 此处使用的电路与此处所用的电路
Drv8353 EVM 板中。 当尝试使用电机识别功能运行电机时、电机有时运行、有时不运行。
电机识别值不正确、因为具有 Drv8353 EVM Launchpad 板组合的同一电机在选中时得到了正确的值。
电机使用 Drv8353 EVM Launchpad 平稳运行。

在定制的 Drv8353中、电机运行不一致、仅在 Build_Level_ 2中发生。
电机未在 Build_Level_ 3和 Build_Level_ 4中运行始终会得到模块过流错误。
设置如下所示的参数(随附屏幕截图)。

问题:
1) I_A 和 V_V 电流和电压采样值并非总是为零有时会达到零值、I=6.5A、V=等于总线电压。


2) objUser->MOTOR_EVENT2 Rs_Ohm 中仅在自定义板中的 Build_Level_ 2中估算错误。
3)如果新引入的电机规格并将 MOTOR_BYPASS_IDentifier 标志禁用为 True。 新引入的规格未反映在表达式窗口中。 每次在表达式窗口中输入这些值

4) Build_Level_ 1相电压和相电流有时振荡。

e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Excel-Worksheet.xlsx

提前感谢。

此致

S·帕布哈卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照实验用户指南运行构建级别1、以检查电流和电压偏移是否正确。 如果没有、请检查 ADC、PWM 和 GPIO 代码等器件配置是否适合电路板。