Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D、 C2000WARE
团队、您好!
我正在与一位客户合作、 使用 TMDSCNCD28388D 在 F2838xS 中交错2个或4个 ADC。
P650交错的上可以正常工作、因为有一个延迟选项可通过计时器触发 ADC。
对于 F2838xSI、需要询问是否存在与 MSPM0类似的东西。
对于两个 ADC:
我希望在由两个 ADC 在交错模式(同一输入)下进行采样的两次采样之间实现相同的采样时间。
在 MSPM0上、我可以使用一个计时器和两个比较单元、并且每个比较单元都设置为以相同频率生成一个 PWM 信号、并输出到另一个比较单元的互补输出。
每个比较单元的输出信号触发一个 ADC。 通过这种方法、我可以触发两个频率相同但相位不同的 ADC。
结果是每个样本的距离相同、并且两个 ADC 的结果采样频率是单个 ADC 的两倍。
- C2000定时器和两个比较单元是否可以触发两个不同的 ADC (每个比较单元一个)?
- 我可以用4来执行吗?
使用不同计时器的问题是、由于配置过载和不同的启动时间、我可能无法获得准确的采样周期。
谢谢。
毛罗