This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SFRA, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1355291/tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 SFRA、 C2000WARE

您好、Omer:

在 Code Composer Studio 内从280049迁移到2837x 和2807x 系列时会遇到问题。

背景:TI 的 Manish 帮助我们 使用280049器件调试了原始的无桥式 TTPFC 项目。 我们成功地使该项目的所有阶段都达到了最高功率。 现在、我们希望 从280049迁移到37x 或07x 系列。

您为 我们提供了访问 SysConfig 工具的链接、非常有帮助;但是、我们在尝试从049迁移到37x 和07x 时收到了几个 CLA 错误(请参阅随附的具有相应错误的图像:图4)。

由于这些 CLA 错误、编译无法将"生成的文件"更新到目标处理器。

此外、生成的文件似乎不包括从源(049)到目标的引脚映射文件。

此外、我们在使用"开关"功能时无法找到075或377s 器件。 相反、我们使用了076和378作为目标、因为只有这些作为开关选项可用。

您能建议我们如何解决这些错误吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明迁移之后您在 SysConfig GUI 中看到的 CLA 错误?

    我们将更正 CCS Launch Device 选项、以在下一个 CCS 版本中包含完整的 GPN 列表。 目前、您可以使用最高的器件型号并参考数据表、以确定指定 GPN 上未显示哪些外设。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、非常感谢您的快速响应。

    我们尝试加载出错的电子表格、但该主题将仅接受位图图像。

    我将尝试在此处复制并粘贴电子表格列:

    说明 资源 路径 位置 类型
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 /ttplpfc_F28004x_04032024/libraries/DCL   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 DCL_pi_c1.asm /ttplpfc_F28004x_04032024/libraries/DCL   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 DCL_PI_c4.asm /ttplpfc_F28004x_04032024/libraries/DCL   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 DCL_PI_L1.asm /ttplpfc_F28004x_04032024/libraries/DCL   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 device.c /ttplpfc_F28004x_04032024/器件   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 f28004x_codestartbranch.asm /ttplpfc_F28004x_04032024/器件   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 sfra_gui_scicomms_driverlib.c /ttplpfc_F28004x_04032024/libraries/sfra   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 ttplpfc.c /ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 ttplpfc_clatask.cla /ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 ttplpfc_hal.c /ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    #24018-D 选项--cla_background_task=on 在没有--cla_support=cla2的情况下无效 ttplpfc_main.c /ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[device/device.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[device/f28004x_codestartbranch.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[libraries/DCL/DCL_DF22_C1.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[libraries/DCL/DCL_pi_c1.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[libraries/DCL/DCL_pi_c4.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[libraries/DCL/DCL_pi_L1.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[libraries/sfra/sfra_gui_scicomms_driverlib.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[ttplpfc_clatask.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[ttplpfc_hal.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[ttplpfc_main.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:***[ttplpfc.obj]错误1 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题
    gmake:由于错误、未重制目标"all"。 ttplpfc_F28004x_04032024   C/C++问题

    重要说明:请一直水平滚动每一行以查看错误电子表格的所有列。

    如您所见、在上一条消息中将同一项目作为屏幕截图图4进行粘贴。

    此外、根据您的建议、我们尝试"切换到2837x 系列的顶级器件28379D、并显示以下消息:

    如果 TI 可以对此问题分配优先级、并指导我们成功地将28049切换到28377、这将会提供很大的帮助!

    此致、

    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

     在尝试迁移到 F28379D 时、是 CLA 模块中的所有错误、还是您在其他模块中也看到了错误? 如果只有 CLA 错误、我会将该线程重新分配给我们的 CLA SysConfig 专家。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好、似乎存在一些困惑、希望以下内容有助于澄清、因此我们处于同一页面:

    1.本线程中先前消息中的错误列表仅与以下两个尝试的迁移有关:

    从280049到28076

    从280049到28378

    2.当根据您的建议尝试迁移到28379D 并尝试"切换"到 apex 设备时,错误消息只是"28379D 设备不支持 TIDM02008 "。 请参阅随附的快照。

    3.我们对迁移到28379D 不感兴趣,只是因为有人建议才尝试了。 到目前为止、我们仅关注100引脚的部件。

    4.我们只希望迁移到 28378或28076的100引脚版本。 请帮助我们解决错误、主要是与 CLA 相关。

    5.最后、如果可以更新"开关"选项以包括28075和28377、那很好、因为对于 TIDM 02008项目、我们的最终目标是从280049切换到这两个器件中的任何一个。

    感谢您的及时支持和持续的努力!

    此致、

    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    我很难掌握 E2E 回答问题、您能告诉我从哪里导入这个工程用于 F280049吗? 是来自 C2000Ware 还是不同的 SDK?

    与 SDK 中的内容相比、您是否对工程进行了任何更新? 如果是、您可以共享.syscfg 文件吗?

    我将在我身边重现此问题、以便确定为实现此迁移需要采取哪些修复措施。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好、非常感谢您努力获得澄清、请查看下面的回答:

    "我很难掌握 E2E 回答问题、您能告诉我从哪里导入这个项目用于 F280049吗? 是来自 C2000Ware 还是不同的 SDK?"

    该项目直接来自 Code Composer Studio SDK、没有任何更改、除了我们进行多次 Switch 尝试、每次都要重命名项目。

    此外、如果我们可以离线完成此操作、那也很好、因为您可以访问与此帐户关联的我的电子邮件 ID。 如果您想通过其他方式联系 TI 并直接获取帮助、请告诉我!

    "与 SDK 中的内容相比、您是否对项目进行了任何更新? 如果是、您可以共享您的.syscfg 文件吗?"

    除了重命名保存的工程外、未对原始 CCS SDK 工程进行任何更改或更新。 .syscfg 文件与原始工程中的文件相同。

    "我将在我身边重现此问题、以便确定为实现此迁移所需的修复程序。"

    通过 CCS 和 SDK 3.02很容易重现此问题、其中包含 TIDM 02008工程。

    非常感谢您及时的回应和真诚的努力、帮助我们完成此次迁移! 我们很高兴并期待在 TI 的帮助下实现成功迁移。

    此致、

    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar。

    您可以给我发送电子邮件: l-jones2@ti.com

    与此同时、我将致力于在我身边测试这一问题。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sundar、

    我在自己身边测试了以下各项、没有遇到任何问题:

    从 C2000_convid_sdk_3_02_00_00导入了 ttplpfc_F28004x 项目 Ware_Digital。

    已使用"开关"按钮迁移至 F28379D、F28378S、F28076

    您能否告诉我是否遗漏了重现此问题的任何其他步骤?

    谢谢!

    卢克