请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 尊敬的专家:
根据我的理解、如果在 CPU1上触发 SCCRESET、CPU2也将被复位。
如果我从 CPU1触发 SCCRESET、CPU2复位后的引导流程是什么?
由于用户手册将 CPU2引导 ROM 操作描述为"无操作"、因此复位后的引导流程是什么? CPU2是否会从起始地址(例如0x80000)开始、然后跳转到入口点符号(c_int00)?
谢谢。此致、
C·C·刘