This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CPU1触发 SCCRESET 后 CPU2中的引导流程

Guru**** 2550480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354492/tms320f28377d-boot-flow-in-cpu2-after-cpu1-triggering-the-sccreset

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的专家:

根据我的理解、如果在 CPU1上触发 SCCRESET、CPU2也将被复位。

如果我从 CPU1触发 SCCRESET、CPU2复位后的引导流程是什么?

由于用户手册将 CPU2引导 ROM 操作描述为"无操作"、因此复位后的引导流程是什么? CPU2是否会从起始地址(例如0x80000)开始、然后跳转到入口点符号(c_int00)?

谢谢。此致、

C·C·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、C.C.

    根据我对文档的了解、如果 CPU1上有 SCCRESET、CPU2将不会复位。 您从何处获得这些信息?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我指的是下表。

    实际上、当我在 CPU1上触发 SCCRESET 时、CPU2将同时复位。

    我想了解的是 CPU2在复位后的引导流程。

    谢谢。

    此致、

    C·C·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、C.C.

    我已经联系我们的其他 SYSCTRL 专家来确认这一点、我会在接下来的几天内回复您。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、C.C.

    我与我们的安全和引导 ROM 专家讨论了这一点、CPU1 SCCRESET 之后的 CPU2引导 ROM 的操作应为"继续默认引导流程"。 我们将在下一版本的 TRM 中更正此问题。

    谢谢!

    卢克