This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:Motor Control SDK 通用项目-# 39;s 电压采样异常

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, DRV8300, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354419/tms320f2800157-motor-control-sdk-generic-project-s-voltage-sampling-anomaly

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件: DRV8300LAUNCHXL-F280025C

产品编号:TMS320F2800157

大家好、我在增量编译项目中遇到了以下问题。 希望您能为我解答

Q1:我根据电机控制 SDK 通用工程和实验室用户指南(spruj26文件名)按增量构建了项目。 电压采样存在问题、失调电压系数通常约为0.5、而 I 值大于1 (如图 P1所示)。 Launchpadf2800157按照图 P2中的用户指南连接 drv8323rh、将47nF 电容器连接到 C9、C10和 C11、并根据论坛中的相关问题执行以下操作:

  对于 S2、将(1) SEL1 (左)开关打开、将 GPIO28和 GPIO29连接到 BoosterPack 连接器、然后将(1) SEL2 (右)开关打开、然后 GPIO16和 GPIO17输出到 XDS110调试器端口的虚拟 COM。
  对于 S3、下拉 SEL1 (左侧)开关将 GPIO24拉至逻辑0、上拉 SEL2 (右侧)开关将 GPIO32拉至逻辑1以将 F280025C 置于等待启动模式、从而降低连接问题或先前加载代码执行的风险。
  对于 S4、如果在工程属性中设置了预定义符号"CMD_CAN_EN"、而将 S4设置为关闭(导通)、GPIO32和 GPIO33将路由至 CAN 收发器和 J14 CAN 接口
对于 S5、SEL1 (左)开关放置在 J12上编码器接口上的 GPIO44/37/43布线 eQEP1、SEL2 (右)开关放置在 J13上霍尔传感器接口上的 GPIO14/25/2/26布线 eQEP2。
我用的是 f280015x 和 drv8323rs。 它有什么不同? 如果它不起作用、那么问题的原因是什么? 如何解决此问题?

Q2:在 f280015x 电机驱动器的官方情况下、Flash_lib_HVKIT_3Sc 是否与 drv8300兼容? 如果不是、哪种车型是合适的?

Q3:μ A 在官方情况下、默认使用外部晶体。 在哪里可以修改它以使用内部晶体?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 DRV8323rs、您能否尝试将项目的构建配置更改为"Flash_lib_DRV8323RS_3Sc"? 要使用 F280015x 的内部晶体、请注释掉第145行(#define USE_PLL_SRC_XTAL)和取消注释第146行(#define USE_PLL_SRC_INTOSC)。

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Skyler!

    在 f280015x 的官方情况下、只有 Flash_lib_DRV8323RS_3Sc 和 Flash_lib_HVKIT_3Sc。 我正在使用 Flash_lib_DRV8323RS_3Sc、但我的 BoosterPack 为 DRV8323RH。

    我看到其他文章可以通过安装一个47nF 电容器来解决电压采样偏置问题、但我显然安装了一个47nF 电容器、所以我目前不知道如何解决。 我添加了一个47nF 16V 电容器、因此我连接了一个外部10V 电压源。 我的电压采样值看起来不错、除了电压偏移因子大于1、而不是正常的0.5左右。

    此致、

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F2800157

    大家好、我在增量编译项目中遇到了以下问题。 我希望您能为我解答。

    我根据电机控制 SDK 通用工程和实验室用户指南(spruj26文件名)的增量构建了该项目。 电压采样存在问题、电压偏移系数通常约为0.5、值大于1 (如图 P1所示)。 Launchpadf2800157根据图 P2中所示的用户指南连接到 drv8323rh、47nF 电容器连接到 C9、C10和 C11、并根据论坛中的相关问题执行以下操作:

      对于 S2、将 SEL1 (左侧)开关向上(1)放置、将 GPIO28和 GPIO29连接到 BoosterPack 连接器、然后将 SEL2 (右侧)开关向上(1)放置、并将 GPIO16和 GPIO17输出到 XDS110调试器端口的虚拟 COM。

      对于 S3、下拉 SEL1 (左)开关将 GPIO24拉至逻辑0、上拉 SEL2 (右)开关将 GPIO32拉至逻辑1将 F280025C 置于等待引导模式、从而降低连接问题或先前加载代码执行的风险。

      对于 S4、将 S4设置为关(导通)、如果在工程属性中设置了预定义符号"CMD_CAN_EN"、则 GPIO32和 GPIO33会路由至 CAN 收发器且 J14 CAN 接口

      对于 S5、将 SEL1 (左)开关向下放置以将 GPIO44/37/43连接到 J12上编码器接口的 eQEP1、并将 SEL2 (右)开关向下放置以将 GPIO14/25/2/26连接到 J13上霍尔传感器接口的 eQEP2。
      我使用了 f280015x 和 DRV8323RS、但 使用了 f2800157和 DRV8323RH。 有什么影响吗? 如果没有效果、问题的原因是什么? 如何解决此问题?

     我看到其他文章可以通过安装一个47nF 电容器来解决电压采样偏置问题、但我显然安装了一个47nF 电容器、所以我目前不知道如何解决。 我添加了一个47nF 16V 电容器、因此我连接了一个外部10V 电压源。 我的电压采样值看起来不错、除了电压偏移因子大于1、而不是正常的0.5左右。

    感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    对于 F280015x 器件、当前项目仅支持 DRV8323RS。 F280013x 的 UMCL 工程同时支持 DRV8323RS 和 DRV8323RH、因此我建议比较两种 F280013x 配置之间的差异、并进行类似的更改以在 F280015x 上创建 DRV8323RH 配置。  

    为了解决电压采样偏置问题、您是否已验证是否已正确断开 LP 和 DRV 之间的特定引脚? 图2-5:用于连接 BOOSTXL-DRV 板的 LAUNCHXL-F280025C 板设置、  中的 显示了哪些引脚需要断开。 如果已经完成了这些步骤、您能否在启动期间测量 ADC 引脚上的电压?

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    "我看你,我看你。"

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    我根据说明书连接了它、我认为没关系。 我在启动期间测量了 ADC 引脚上的电压为0.57V。

    此致、

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    感谢您花时间帮助我。 期待您的回复。

    此致、

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    您可以参考 F2800137+DRV8323RH 案例、进行硬件连接和软件开发。

    在构建级别1中、是否可以观察到50%的 PWM 输出? 请检查是否正确配置了 DRV 使能信号。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    感谢您的帮助! 现在、我对 F280025C+DRV8323RH 没有电压采样问题

    此致、

    约翰尼