主题中讨论的其他器件: DRV8300、 LAUNCHXL-F280025C
产品编号:TMS320F2800157
大家好、我在增量编译项目中遇到了以下问题。 希望您能为我解答
Q1:我根据电机控制 SDK 通用工程和实验室用户指南(spruj26文件名)按增量构建了项目。 电压采样存在问题、失调电压系数通常约为0.5、而 I 值大于1 (如图 P1所示)。 Launchpadf2800157按照图 P2中的用户指南连接 drv8323rh、将47nF 电容器连接到 C9、C10和 C11、并根据论坛中的相关问题执行以下操作:
对于 S2、将(1) SEL1 (左)开关打开、将 GPIO28和 GPIO29连接到 BoosterPack 连接器、然后将(1) SEL2 (右)开关打开、然后 GPIO16和 GPIO17输出到 XDS110调试器端口的虚拟 COM。
对于 S3、下拉 SEL1 (左侧)开关将 GPIO24拉至逻辑0、上拉 SEL2 (右侧)开关将 GPIO32拉至逻辑1以将 F280025C 置于等待启动模式、从而降低连接问题或先前加载代码执行的风险。
对于 S4、如果在工程属性中设置了预定义符号"CMD_CAN_EN"、而将 S4设置为关闭(导通)、GPIO32和 GPIO33将路由至 CAN 收发器和 J14 CAN 接口
对于 S5、SEL1 (左)开关放置在 J12上编码器接口上的 GPIO44/37/43布线 eQEP1、SEL2 (右)开关放置在 J13上霍尔传感器接口上的 GPIO14/25/2/26布线 eQEP2。
我用的是 f280015x 和 drv8323rs。 它有什么不同? 如果它不起作用、那么问题的原因是什么? 如何解决此问题?


Q2:在 f280015x 电机驱动器的官方情况下、Flash_lib_HVKIT_3Sc 是否与 drv8300兼容? 如果不是、哪种车型是合适的?
Q3:μ A 在官方情况下、默认使用外部晶体。 在哪里可以修改它以使用内部晶体?
感谢您的任何帮助!