主题中讨论的其他器件:SFRA
尊敬的团队:
我们面临两种问题、一种是空载和25W 负载条件、输出电压未调节(我们需要输出电压调节至380V、而不是生成420V)、第二种是 当引入1000W 的负载时、从空载突变而来、输出电压下降至320并开始上升 、并被设置为370而不是380V、因此为了解决这个问题、我们将"VIENNA_GV_PI_MIN"值从-0.02改为-0.1、 这已经解决了我们对于25W 负载的问题、但使第二个问题变得更糟糕(当引入1000W 的突然负载时、输出电压下降至320V、并且在340V 时保持稳定
那么、您可以提供一些有关此问题的建议、包括如何计算 KP、KI Gain Min 和 MAX 值、以及这些值将如何影响系统输出。