This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:空载至满载突然瞬态

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357623/tidm-1000-no-load-to-full-load-sudden-transient

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:SFRA

尊敬的团队:

          我们面临两种问题、一种是空载和25W 负载条件、输出电压未调节(我们需要输出电压调节至380V、而不是生成420V)、第二种是 当引入1000W 的负载时、从空载突变而来、输出电压下降至320并开始上升 、并被设置为370而不是380V、因此为了解决这个问题、我们将"VIENNA_GV_PI_MIN"值从-0.02改为-0.1、 这已经解决了我们对于25W 负载的问题、但使第二个问题变得更糟糕(当引入1000W 的突然负载时、输出电压下降至320V、并且在340V 时保持稳定

那么、您可以提供一些有关此问题的建议、包括如何计算 KP、KI Gain Min 和 MAX 值、以及这些值将如何影响系统输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您需要为这里的电压和电流稳定 PI 环路。  

    第一种情况是、在轻负载(25W)期间、Gv 的变化已有所帮助、但这对于1000W 阶跃变化可能还不够、因此您的环路响应不佳。  您是否也可以尝试将电流环路(Gi)调优为1000W、并将这些参数输入到控制环路。 在我看来、 外部设计中使用的控制参数应该能够在1kW 功率下支持这一要求。  

    查询:

    1.我假设您在使用构建4。  

    2.您是否在这里启用了非线性电压环路?

    3.此测试是在 TIDM1000上还是在您自己的硬件上进行的?

    4.我看到你分享的图片中的瞬态响应是坏的。 我认为调整电流控制应该会有所帮助。

    此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttham:

    感谢您的答复

    1. 假设您正在使用构建4?  

     我们将使用 构建3。 您能建议构建4如何成为我们的问题吗?

    2.您是否在这里启用了非线性电压环路?

    是的,我们在代码中使用变量 KP 值。

    3.此测试是在 TIDM1000上还是在您自己的硬件上进行的?

    我们将在我们的硬件上测试。

    请提供一些建议、我们如何调整电流环路补偿器的 Ki 常数?

    谢谢

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    对于构建4/Build 3、应该不会有问题。 由于这两者都启用了非线性 Ki、因此它应暂不更改负载阶跃。 不知道为什么这在你的最后没有发挥作用。 您可以尝试以下内容:

    1.在轻载和 满载时进行 SFRA 比较(使用您的参数)、查看图中开环(装置模型)和闭环(OL 模型)运行正常。

    2.如果不进行调整,则按照构建1和构建2中的步骤,使用设计补偿器调整电压(KV)和电流(KI)的参数,然后移至构建3。  

    有关 SFRA 和设计补偿器的使用、请参阅设计指南。  

    或者、  

    使用 现有参数、尝试增加非线性 KP 值并观察阶跃负载以查看任何改进。

    此致、

    U·雷迪