This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358418/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C

IAM 使用 TMS320F280025C + DRV8343。

编码中输入的输入基于电机参数。

1.我想将扭矩增加到6牛米。

为了增加扭矩、我应该调整什么参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您在使用基于 InstaSPIN-FOC 的实验。 请查看实验练习用户指南。 您可以根据电机增大最大电流。 还要查看  DRV8343的数据表、以通过设置其控制寄存器来增加其电流限制。  

    //电机的最大电流值,单位为 A
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A (9.5f)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、输入侧电流随负载/扭矩变化消耗、如果扭矩更大、消耗的电流更大、在我们的情况下、电机在输入侧消耗更多电流、但估算器窗口显示的扭矩非常小 (例如:-在22A 电机时提供大约0.5Nm 的扭矩、但是估算器窗口显示只有0.192Nm 的扭矩)。

    您可以澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以根据所使用的系统检查电机和硬件参数是否设置正确。 计算转矩与这些参数完全相关。