This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:双频带迟滞调制

Guru**** 2540460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361672/tms320f28379d-double-band-hysteresis-modulation

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我将对我的单相逆变器实现双滞带调制。

在附加的图像中、σ 是滑动变量、h 是滞环值。

我不知道如何为该方案配置 ePWM 模块、因为我没有任何直接的比较值。

如有任何帮助,将不胜感激。 谢谢你。

注意:我对硬件有一个限制、即栅极驱动器已经通过来自控制器的 JTAG 进行连接。 因此、我不能将任何 GPIO 引脚用于门控信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binayak:

    您是否参考了 器件 TRM 第15.13节"电源拓扑应用"? 如果没有、请查看是否有任何迹象表明您正在尝试实现的目标。  

    我熟悉的是 ePWM 模块的配置、因此如果您能帮助解释或绘制您试图创建的 PWM 输出图、 这样有助于我了解您的目标以及对实施方法提出建议、我还将查看我们是否有任何可供您利用的与此相关的参考设计。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    感谢您的回复。

    我已查看 TRM、很遗憾、这不是我要找的。 我在原帖中附上了一张图片。

    我有一个滑动面、该滑动面是误差状态的线性组合。 然后将此滑动表面与滞环进行比较、以产生附加图像中给出的开关模式。 这里我有两倍、在 ePWM 模块中、我们有 CMPA 或 CMPB 寄存器与之进行比较调制值。 然后、根据 AQ 模块、我们获取所需的调制。 但在本例中、我们不使用 CMPA 或 CMPB。 因此、我不知道如何配置 ePWM 模块。

    另一个问题是、如果我不使用 ePWM 模块、即直接使用 GPIO0作为输出(而不是多路复用为 EPWM1A)、它是否可以引入任何延迟? 采样时间为0.2us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binayak:

    感谢您的回复。 我们确实也有一个单相逆变器参考设计-请 先看这里、然后告诉我这对您是否有帮助:  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-HV-1PH-DCAC 

    此致、

    艾里森