您好!
我将对我的单相逆变器实现双滞带调制。
在附加的图像中、σ 是滑动变量、h 是滞环值。
我不知道如何为该方案配置 ePWM 模块、因为我没有任何直接的比较值。
如有任何帮助,将不胜感激。 谢谢你。
注意:我对硬件有一个限制、即栅极驱动器已经通过来自控制器的 JTAG 进行连接。 因此、我不能将任何 GPIO 引脚用于门控信号。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将对我的单相逆变器实现双滞带调制。
在附加的图像中、σ 是滑动变量、h 是滞环值。
我不知道如何为该方案配置 ePWM 模块、因为我没有任何直接的比较值。
如有任何帮助,将不胜感激。 谢谢你。
注意:我对硬件有一个限制、即栅极驱动器已经通过来自控制器的 JTAG 进行连接。 因此、我不能将任何 GPIO 引脚用于门控信号。

尊敬的 Allison:
感谢您的回复。
我已查看 TRM、很遗憾、这不是我要找的。 我在原帖中附上了一张图片。
我有一个滑动面、该滑动面是误差状态的线性组合。 然后将此滑动表面与滞环进行比较、以产生附加图像中给出的开关模式。 这里我有两倍、在 ePWM 模块中、我们有 CMPA 或 CMPB 寄存器与之进行比较调制值。 然后、根据 AQ 模块、我们获取所需的调制。 但在本例中、我们不使用 CMPA 或 CMPB。 因此、我不知道如何配置 ePWM 模块。
另一个问题是、如果我不使用 ePWM 模块、即直接使用 GPIO0作为输出(而不是多路复用为 EPWM1A)、它是否可以引入任何延迟? 采样时间为0.2us。
尊敬的 Binayak:
感谢您的回复。 我们确实也有一个单相逆变器参考设计-请 先看这里、然后告诉我这对您是否有帮助:
https://www.ti.com/tool/TIDM-HV-1PH-DCAC
此致、
艾里森